This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:Tref 电压容差

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534967/bq79731-q1-tref-voltage-tolerance

器件型号:BQ79731-Q1

工具/软件:

您好 TI、

我正在使用 VTSREF  作为偏置电压来测量 PACK-电压、VTSREF 的 0.2%误差会导致更高的测量误差。  是否有办法提高 VTSREF 的容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们建议使用 VF 引脚来测量电池组电压。 在大多数情况下、使用此引脚时我们推荐的 BOM 的精度应该非常高、您是否考虑过这一点?

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zachary、

    根据要求、我们在使用 VF 引脚进行电池包测量方面存在限制。 我们是否可以通过邮件联系并分享我们的原理图、以便了解其他改进的可能性?

    我还需要 GP1 和 GP2 的 ADC 误差。

    此致、

    Anjana G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    请发送电子邮件至 z-balov@ti.com

    谢谢您、

    Zachary