This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2640:LMG2640RRGR 仿真模型

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2640, LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535646/lmg2640-lmg2640rrgr-simulation-model

器件型号:LMG2640
主题: LMG2610 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们知道您的元件 LMG2640RRGR 现已上市一段时间。 它似乎是我们即将开展的一个开发项目的一个高度相关的组成部分。 但是、我们无法找到它的仿真模型。 您能否告知仿真模型(例如 pspice、ltspice 或等效模型)是否可用、如果可用、可在哪里访问?

此致、

Peter Dahlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter、

    感谢您与我们联系。

    很高兴了解 LMG2640 在您即将进行的开发项目中的使用情况。

    我正在与内部团队联系、了解我们目前为 LMG2640 提供支持且未来将提供支持的仿真模型。 请给我一些时间,我一定会在这里帮助你。

    同时、您能否分享一些有关终端设备或您要使用 GaN IC LMG2640 的系统的信息?

    此致、

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    遗憾的是、我们没有 LMG2640 的显式模型、但是我们有 LMG2610 的 Simplis 模型、该模型非常相似、可以在 TI.com 上找到  

    此致、

    Pratik A.