This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:充电终止后的电源路径

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533786/bq25882-the-power-path-after-charging-terminated

器件型号:BQ25882

工具/软件:

尊敬的团队:  

客户测试发现 BAT 在充满电(仍保持适配器)后存在 5mA 电流、但适配器未处于充电状态。  

24 小时待机后、SOC 从 100%下降到 95%、这是否与您的预期一致? VBUS 是否仍会为系统供电或使用 BAT 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     发生这种情况时、您能否报告寄存器映射、VBUS 电压、VBAT 电压、VSYS 电压、SYS 负载(电流和波形)和 IBAT(电流和波形)? 另外、请提供原理图。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。 明天我会让客户提供。  

    BTW、我仔细检查了症状、电流消耗是 3mA 而不是 5mA。 3*24h= 72mA、总容量为 1300mA 因此、一天的消耗量是 72/1300=5.5%、这与我们的观察结果一致。  

    但我感到困惑的是、充电器此时是否会通过 VBUS 提供 ISYS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待看到所请求的信息。

    器件是否处于 OTG 模式?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未处于 OTG 模式。 充满电和待机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    请参阅下面的寄存器和日志。 5V3A 适配器。  

    e2e.ti.com/.../com11_5F00_multi_5F00_MB23BBS5C00297_5F00_2025_5F00_07_5F00_02_5F00_08_5F00_44_5F00_57.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 VBUS 时、电流是否会降低?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空闲状态下的电流为~20mA、移除 VBUS 后、系统将由 BAT 供电。 你为什么要问 这样的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们仍然需要回答以下问题(注意不仅是从 ADC 实时测量的电压和电流):  发生这种情况时、VBUS 电压/电流(应为 0V/0A,因为未连接,但需要检查)、VBAT 电压、VSYS 电压、SYS 负载(电流和波形)和 IBAT(电流和波形)? 另外、请提供原理图。

    我认为 SYS 上有一个小负载、从 VBAT 获取电流。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 SYS 上有一个小负载、从 VBAT 获取电流。“

    这就是我们需要关注的问题、因为没有规范描述充满电后的充电器行为并保持适配器状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我确实需要更清晰地演示设置。 您说在移除 VBUS 时是 20mA、但随后说“充满电并保持适配器状态“。  是否有适配器或没有适配器?  请提供所需的原理图、电压和电流。

    此致、

    Mike Emanuel