This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:学习周期后 FullChargeCapacity () 卡在 0mA、对 RSOC 的影响卡在 100%

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534533/bq28z610-r1-fullchargecapacity-stuck-at-0-mah-after-learning-cycle-impact-on-rsoc-stuck-at-100

器件型号:BQ28Z610-R1
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我已经完成了电池的学习周期并获得了 Update Status 0x0E。 不过、无论电池是在充电还是放电、电量监测计仍然始终显示 100%的充电状态。

我想获得电池电量的实时百分比。

问题似乎来自 FullChargeCapacity ()、它一直在 0mA 中 这会影响 RemainingCapacity (),因为:

Gauging Configuration [CSYNC]= 1→RemainingCapacity ()= FullChargeCapacity ()。

此外、由于:

Gauging Configuration [RSOCL]= 0→RelativeStateOfCharge () 和 RemainingCapacity () 在发生充电终止之前不会保持为 99%。 大于 99%的百分比将向上舍入以显示 100%。

RSOC 最终仅依赖于 RelativeStateOfCharge ()、该值当前为 100%、因此锁定了充电状态显示。

我确认标志 LOCK0、RSOCL 和 RSOCL_HOLD 均设置为 0。

我的问题是:如何获得 FullChargeCapacity () 的有效值?
这可能是与学习周期流程相关的问题吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    要回答您的问题、我首先需要观察所述的行为。 您能否向我提供一个包含所述行为的 BQStudio 日志文件、以及用于您配置的.gg 文件?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我 将它附加在这里。

    此致、

    卡米尔

    e2e.ti.com/.../setup02.07.25.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您提供 gg 文件、虽然我不相信系统中附加了日志文件、但能否附上 BQStudio 日志文件?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    确实我忘记了日志文件。 自昨天起、我将“Term Voltage“修改为“3000mV",“,然后、然后通过 2690mA 值得到所需的百分比 最初的“设计容量“参数是在 2600mA 设置的
    我现在的问题是:如何使 FCC 变得准确并尽可能接近电池容量?


    提前感谢您。
    此致。

    e2e.ti.com/.../setup03.07.25.gg.csve2e.ti.com/.../log03.07.25.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我认为这里可能会对满电荷容量 (FCC) 存在误解。 FCC 是您配置的可用容量、与设计容量不同。 设计容量由电池制造商对电池的整个电压范围进行表征。 如果充电终止电压低于电芯制造商使用的电压和/或放电终止电压大于电芯制造商使用的终止电压、则 FCC 通常低于设计容量。  

    此致、  

    Jonny。