This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:热关断特性将在何时启用

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532672/tps7b81-q1-when-does-the-thermal-shutdown-feature-will-enabled

器件型号:TPS7B81-Q1

工具/软件:

大家好:
我正在使用 TPS7B8150QDNRQ1 (5V 固定版本)中使用。 根据数据表、规定在时会发生热关断 175°C (器件关断)、并且当温度降至约时、器件恢复运行 155°C

但是、我注意到了 允许的最高结温 指定为 150°C ,这似乎是矛盾的。 您能详细说明一下吗?

此外、我还想了解输出 (5V) 对地短路时 LDO 的行为。 在本例中、输入电压为 18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    请注意、结温的建议最大工作温度为 150°C。   绝对最大额定值仅仅是应力额定值、这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 也就是说、如果 150C 绝对最大值是数据表中的印刷错误、我将在内部进行检查并在此处进行更新。

    [引用 userid=“660119" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532672/tps7b81-q1-when-does-the-thermal-shutdown-feature-will-enabled ]此外、我还想了解 LDO 在输出 (5V) 接地短路时的行为。 在本例中、输入电压为 18V .

    当输出短接至 GND 时、 电流限制/短路故障保护将通过导通元件的电流限制到 I (LIM)、以保护器件免受过大的功率耗散的影响。 图 5-14 显示了与温度(环境)相关的 I (LIM) 值。 在任何时候、如果 VIN-LIM 差异导致功率耗散 Pd =(VOUT - VOUT) x I (LIM) 将结温升高到 175°C 以上、则热关断将关闭输出。 结温降低 20°C 后、输出恢复。 在输出端对 GND 短路被消除之前、该器件可以在电流限制和热关断之间循环。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    感谢您提供的信息。

    您能否确认结温的绝对最大额定值?

    此外、根据我的理解、如果输出引脚发生接地短路、则电流会在 180mA 和 690mA 之间受到限制。 通常、这会导致 LDO 温度升高。 如果温度达到 175°C、则触发热关断。 在这种情况下、您能否确认 IC 的功能是否有所下降?

    期待您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我将与我们的设计团队确认 结温的绝对最大额定值、然后返回给您。  

    在这种情况下、请确认 IC 是否遇到功能降级问题?

    为了实现持续正常运行、结温不得超过 TSD 跳变点。 如果结温超过 TSD 跳变点、输出将关闭。 当结温降至 TSD 跳变点减去热关断迟滞以下时、输出会再次导通。 由于热关断、该器件可以在导通状态和关断状态之间保持循环、但这是预期行为。 在这种情况下、预计功能不会下降