This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BQ25723 充电问题

Guru**** 2501185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25723EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536033/bq25723-the-bq25723-charge-issue

器件型号:BQ25723

工具/软件:

您好、  

我们使用 BQ25723、存在 输出振荡和电源电流损耗过大的问题、导致整个机器出现异常过流和电源故障;

进行测量。 输入电压为 14VDC、输出电压为 9.3VDC 至 12.6VDC;

波形请参见下面的:

1. 打开系统并在外壳界面中显示输出波形。 右图显示了展开 μ:后的交流耦合

2. 外壳接口状态下的系统启动,ch1:电感器相位,ch2:Vout:

3、 关断状态将动态负载应用到 Vout、电流范围为 0A 至 6A、斜率为 2.5A/us、频率为 1000Hz。 Ch1:电感器相位、Ch2:Vout:

 4.关断状态将动态负载应用于 Vout、电流范围为 6A 至 12A、斜率为 2.5A/us、频率为 1000Hz。 Ch1:电感器相位、Ch2:Vout:

5.您评估的原理图“

e2e.ti.com/.../5584.BQ25723.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    它看起来电流检测到的设置太低了。 RAC 为 2m Ω、仅具有 12mV @6A 输入。 对于 RAC 和 RSR、可以使用至少 5m Ω。  

    如果这样可以解决问题、请告诉我。  

    您还可以订购 BQ25723EVM、从而排除任何与布局相关的噪声问题。  

    此致、

    Tiger