This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:与 TPS25751D 一起进行电池充电运行

Guru**** 2501105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535785/bq25713-battery-charge-operation-together-with-tps25751d

器件型号:BQ25713

工具/软件:

大家好、我有关于我正在进行的调试会话的问题。

我具有 BQ25713 充电器 IC 的系统设置和使用 TPS25751D 的 USB-C 接口、并且我想为电池充电。

根据测量结果、我发现当插入 USB 适配器时、整个系统会打开并按预期运行、VSYS 为 12V、未插入电池。 当系统单独由电池供电时、系统从电池获取电力、VSYS 等于电池电压、但当我插入 USB-C 适配器时、电池消耗的电流降至接近 0A(我在示波器上看到的是 100mA 范围内的电流)、VSYS 仍等于电池电压。

所有这些都是合理的、但我想在连接充电器后将电池充电至全电压 (16.8V)。 我使用了 TPS25751D 固件的定制工具、其中我已将充电电压设置为 16.8V、但为什么电池不充电? 我是否需要提高最低系统工作电压?

提前感谢。

此致、

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一点需要注意、我可以通过直接写入 BQ25713(寄存器 0x2)中的电流限制寄存器来让电池通过 USB-C 适配器充电、但我认为 PD 控制器可以设置电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    BQ25713 不知道为电池充电的电流大小。 它等待充电电流命令。  

    此致、

    Tiger