This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171EVM-BIDIR:为单通道运行进行配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535480/lm5171evm-bidir-configuring-for-single-channel-operation

器件型号:LM5171EVM-BIDIR
主题:LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们使用评估板来量化 LM5171 是否适合我们的需求。 我们不需要也不希望禁用的一项功能是 EVAL 上支持的两个通道 — 一个通道就足够了。 在降压模式下、当我移除 CH1-CH2 跳线 (J24) 并在 EN1 上拉的情况下将 EN2 接头分流至接地、输出电压会停止。 同样、如果我在 EN2 拉来将 EN1 接头接地、则所有输出都会停止。 我不知道这是 EVAL 板还是芯片的怪物。 那么问题是:除了隔离使能引脚和将非所需通道的使能端接地之外、关闭通道还有其他问题吗? 评估板是否支持单通道配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请参阅最新的 EVM 用户指南中的第 2.4.5 节“单相运行“

    对于单相运行、请按照以下跳线设置进行操作:

    •断开 J24 并短接 J30 引脚 2、3

    •断开 J15

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 那就算了。“ 我的 EVM 用户指南已过时。