This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:GPC 报告始终为 0

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530194/bq40z80-gpc-report-is-always-0

产品型号:BQ40Z80

工具/软件:

GPC 工具始终返回空报告。 我认为我的数据是正确的、没有收到任何错误。 我将使用以下输入数据;

e2e.ti.com/.../5543.GPCPackaged.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个已知的中断。 我们会尽快将其恢复在线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成后是否有期待? 当前校准电池组时受阻。 或者、您可以通过什么方式运行该工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题将 在本周得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一数据集的问题是引起的、但一个点的时间值下降到非常小的值、导致放电期间的时间估计值为负值。 工具现已改进、可自动检测并删除此类点、因此请尝试重新提交以观察是否成功返回。

    但是、即使在成功运行后、所有化学 ID 都有>3%的 DOD 错误、因此需要发布新的化学 ID 来支持此单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、工具确实在工作。 谢谢!

    我确实注意到“需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将该电池寄送至达拉斯进行表征。 由于我还没有 TI 代表、如何获取新的 chemID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送一封包含说明的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yevgen:

    我的 GPC 报告似乎仍返回零。 我再试一次。 您能为我检查一下吗? 我附上了 zip 文件。

    谢谢你

    家气

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_0623.zip