This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:P2P 器件选择

Guru**** 2582365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536003/lm5013-p2p-device-selection

器件型号:LM5013

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们是否有采用 SY8513FCC 的 P2P 器件?

直流 — 直流功率芯片,Silergy、SY8513FCC、IC 封装:SOP-8-FCC EP、输入电压:4.5V~100V、 输出电压:可调节、输出电流:3A、工作温度:–40~85℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary  

    似乎没有 100V P2P 器件。 如果我发现任何问题、我会告诉您。  

    - EL