This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H200A-Q1:与电流相关的采石场

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1H200A-Q1, TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536441/tps1h200a-q1-current-relate-quarry

器件型号:TPS1H200A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS272C45

工具/软件:

尊敬的团队:

我们认为采用 TPS1H200A-Q1 单通道高侧电源开关可满足以下要求、

输入为 24V@5A

根据数据表  ICL(int)(内部电流限值)最大值是 6A 如果我们将 CL 连接到 GND ,这意味着我们能够在 24@5A  条件下运行正确吗? 它略 高于典型电流。

但产品页面仅提到了高达 5A 的最大电流

我想知道我们能够 使用  TPS1H200A-Q1 器件实现 24V@5A 条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praven,

    5A 数字是电流限值。 这适用于应被视为故障条件的电容浪涌等瞬态事件。 如果您以 5A 运行器件以获得任何持续电流、则器件可能会进入热关断状态。 此外、“内部电流限制“更像是指当 CL 引脚上的电容器损坏/受损时的失效防护情况。 理想情况下、您实际上可以将电流限制设置为适当的值。

    如果您要在 5A 标称电流下实现 24V 电压、TPS27S08 会是更好的选择、因为它可以处理更高的标称负载电流。 在这里、输出并联的 TPS272C45 也是一种潜在的选择。

    此致、
    Tim