This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:每个通道是否独立工作、过载时不会影响其他通道?

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536813/tps4h160-q1-does-each-channel-work-independently-and-will-not-influence-other-channels-when-overcurrrent

器件型号:TPS4H160-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我想向您询问一个有关 TPS4H160-Q1 的问题。

我想知道 每个通道是否独立工作、过载时是否不会影响其他通道? 例如、如果一个通道进入过流状态、另一个通道的输出是否会保持稳定、或者输出信号会受到影响、然后恢复? 请让我知道您的答案、谢谢!

BR/Xiaoying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying!

    对于该器件、电流限制完全相互独立、因此每个通道在过流情况下不应影响其他通道。  

    唯一可能不是这样的情况是、如果一个通道的 FET 变热、那么如果另一个通道的 FET 放置得太近、它可能会使 FET 发热。

    BR、

    AVA