This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:OCP 触发早于计算

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535168/tps4811-q1-ocp-trigger-earlier-than-calulated

器件型号:TPS4811-Q1

工具/软件:

您好、  

我设计了一个 350 安培、48V 的 BMS  

所需的 OCP : 350A ,通过选择 IWRN: 68K,分流: 50uOhm, RSET : 100E ,要根据数据表设置 OCP(350A) 我们已经计算了 68K

如果我们通过选择 RiWRN: 120k 来设置 OCP 200AMP ,系统工作正常,我们收到了 OCP ~196A

但在测试 OCP 与 RIWRN : 68K 我们发现 OCP 正在得到约 312A 触发。

我们在 312A 电流下监控大约 1.05V 的电压 RIWRN。  

请详细说明为何 IC 中存在不同的触发点  。 另外、请告知 Vref 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh

    对于此处设置的电平、您能告诉我们您是如何引起过流情况的? 您使用的是实际负载还是电子负载?

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    是的、我们使用的是电力负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh

    我们正在离线跟进、因此我会让我们的本地 FAE 进行沟通。 需要注意的一点是、很多时候电子负载会干扰电流限制的行为方式、特别是在它处于恒流模式时。 这里的思路是、只要 FET 开始导通、CC 模式就会导致电流从电源线流出、从而导致出现在现实世界中不切实际的情况。 如果您使用的是 eLoad、建议在 CR 模式下使用它。

    此致、
    Tim