This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:串联电阻问题

Guru**** 2504405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537016/lmg1210-series-resistor-question

器件型号:LMG1210

工具/软件:

您好、

我的客户对该器件的自举电源有疑问、  LMG1210 产品页面上引用了应用手册 SLUA887。  进行调整。 请注意、建议使用一个与自举二极管串联的电阻器。  但是、LMG1210 数据表的第 7.3.1 节规定:

“该内部自举开关的漏极和源极之间连接了一个 1kΩ 电阻器、以便自举电容器能够在启动时在低侧 FET 导通之前缓慢充电。“

此外还有 LMG1210 评估模块。 电路板不包含串联电阻。

 

他们是否能够 移除串联电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    我们这款器件的专家已不在办公室、本周他将回来工作。

    同时、我可以跳到前面来帮助您解决这个问题。 自举线路内部有一个 1k Ω 电阻是正确的。 但是、我们仍然建议使用外部自举电阻器、即使它是一个 0 Ω 的占位元件。 因此、如果在客户的原型设计阶段需要、可以更轻松地尝试不同的自举电阻值。 如果客户发现在原型设计阶段不需要自举电阻器、则可以从布局中移除该电阻器。

    谢谢、
    Rubas