This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:Vref 发生器

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536222/ref35-vref-generator

器件型号:REF35

工具/软件:

您好、
请建议一个 Vref 发生器器件型号、它应该具有使用裕量调节 DAC 的可变输出。  
类似地、如果我们在 Vref 发生器中具有 ADJ 引脚、我们可以将电阻器与输出和 ADJ 引脚连接、该节点可以连接到裕量调节 DAC 输出。  

除此之外、请建议使用具有 16 位或更高分辨率的电压裕量调节 DAC。

重要提示:必须提供 Vref 生成器的可变输出。   

  • 输入电压:1V - 5V  
  • Output_Volt 1.5V 至 5V  
  • 输出电流:6mA 至 10mA 或更高


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    我们能否致电详细地讨论此问题? 我已经通过电子邮件进行了设置。

    谢谢、

    杰克逊