This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:EVM 上 IC 的电压设置和 I2C 命令

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LM51772
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536738/lm51772-voltage-setting-and-i2c-command-of-the-ic-on-evm

器件型号:LM51772
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

本周我们正在测试 LM51772-EVM、我向您提出了两个问题:  
  • 您能否确认、使该直流/直流转换器在接近 55V(例如设置为 54)是可行的(如数据表中所述?) 、EVM 似乎在 48V 时被阻止
  • 我们无法通过 I2C 进行电压和电流设置。 我们确实跟随了  
    • JP8:已安装
    • JP11:已删除
    • JP12:已删除
    • JP6: 开路 (启用外部反馈)
 该板通过 USB2ANY 成功连接到 TI 的 GUI、我还可以设置所有参数并将它们写入板(GUI 会给出写入成功)。 但是、设置似乎没有影响。 我已经尝试处理不同的设置 (ISET_EN 等...) 没有成功。  似乎生效的唯一参数是 CONV_EN2 和 V_OVP2
你有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar、

    要启用内部 FB(可通过 I2C 调节 VOUT)、需要设置 JP6 引脚 4 和引脚 5 上的跳线。 这会将 FB 引脚连接到 VCC2 并启用内部 FB 选择。

    LM51772 的额定输入电压高达 55V。 对于 EVM、输入电压规格设置为 48V、但对于实验室实验、55V 的运行应该是正常的。 对于生产设计、组件的裕度会更小。

    电路板的电流限制默认配置为 ISET、这会提供 5.5A 的固定电流限制 (JP10 设置)

    要使用 ILIM 功能并通过 I2C 设置限制、请移除跳线 JP10 并通过 I2C 选择 ILIMIT(也设置 ILIM 模式)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我希望输出电压为 55V、而不是输入电压、这是否可行?  

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar、

    此电容器的额定电压仅为 50V、因此在将其替换为 100V 类型(例如 (GCJ188R72A104KA01D) 后、您应该可以使用高达 55V 的输出电压。

    仍需考虑前面的陈述:

    LM51772 的额定输入电压高达 55V。 对于 EVM、输入电压规格设置为 48V、但对于实验室实验、55V 的运行应该是正常的。 对于生产设计、组件的裕度会更小。

    此致、

     Stefan