This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65912:未使用的直流/直流引脚

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527535/tps65912-unused-dcdc-pins

器件型号:TPS65912

工具/软件:

您好的团队、

如果未使用某些直流/直流转换器、应如何端接它们? 此外、是否需要外部元件?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:  

    对于未使用的直流/直流转换器、连接应为:

    • VINDCDCx 仍应连接到 VIN 源(不需要 CIN)
    • SWx 引脚可以保持悬空
    • VDCDCx 应连接到 GND
    • VDCDCx_GND 应连接到 GND
    • PGNDx 应连接至 GND。

    同样重要的是、确保在 I2C 寄存器中禁用降压稳压器、或屏蔽 PGOOD 信号以便不会为这些降压稳压器标记中断。
    相应 DCDCx_AVS 的使能位应设置为 0。
    和/或将 INT_MSK3 寄存器中相应的 PGOOD_DCDCx_IT_MSK 位设置为 1。

    如果无法使用 I2C、则输出需要与使用的一样完全填充外部元件。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    谢谢!

    BTW、 如果未使用 LED、应如何端接它们?  

    最棒的餐厅
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:  

    如果未使用 LED、则这三个引脚都应保持悬空。  

    此致、  
    Sarah