This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:BQ76907 OTP 问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535092/bq76907-bq76907-otp-question

器件型号:BQ76907

工具/软件:

我要更改初始值并将其刻录到 OTP 中、

但我找不到有关刻录到 OTP 的任何相关信息和步骤。

我可以参考任何相关文档吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、

    对于 BQ76907、OTP 设置只能由 TI 在制造期间编程到器件中。 这需要有足够的商业案例才能做到这一点。 如果您正在寻找可自行 OTP 的器件、bq769x2 系列可满足 您的需求。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、电池制造商不能自行将 OTP 数据刻录到 Bq76907 中? 如果无法、我们如何根据不同电池的条件更改相关的保护设置、以便 IC 在上电复位后可以正常使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、

    正确。 用户无法 对 BQ76907 执行 OTP。

    如果不能、我们如何根据不同电池的条件更改相关的保护设置、以便在上电复位后可以正常使用 IC?

    在上电复位后、用户必须让 MCU 重新配置其参数。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果没有 MCU、该 BQ76907 无法单独用于电池包保护、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    BQ76907 可在没有 MCU 的情况下单独使用。 您可以使用器件上的默认设置、也可以最初使用 MCU 对更改的设置进行编程。 唯一的缺点是、用户在没有 OTP 的情况下进行上电复位后、必须让 MCU 重新配置其中的参数。 您是否有兴趣获取 BQ76907 的自定义设置? 您尝试在哪些应用中使用我们的器件? 将使用多少个串联电池?

    此致、
    Alexis