This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:无法为 Samsung 手机提供 1.5A 电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820, TPS25821, TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536446/tps25821-not-able-to-source-1-5a-to-samsung-phones

器件型号:TPS25821
主题中讨论的其他器件:TPS25820

工具/软件:

我还观察到、TPS25821 只能协商标准 USB 电流、这会导致 Samsung 手机显示警告消息。 TPS25820/21 可以为 Samsung 手机提供 1.5A 电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。

    我们的一位团队成员将很快进行审查并做出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    感谢您联系我们!

    大多数 Samsung 手机都实现 BC1.2、以允许从非 PD 电源更快地充电。 TPS25820/21 不支持 BC1.2 充电协议。  

    如果需要 BC1.2 支持、我建议 改用 TPS25814。  

    此致、  

    Aya Khedr