This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26744E-Q1:电力输送

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26744E-Q1, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530956/tps26744e-q1-power-delivery

器件型号:TPS26744E-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS65988

工具/软件:

你(们)好 我需要使用双 TPS26744 控制器。 如何同步两个端口以同步 4 个端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否说明您的要求?  是否要同步直流/直流时钟、在 4 个端口之间启用功率共享?

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在所有 4 个端口中、总电流源应为 5A。

    要求 — 输入 110V 交流 60Hz,交流直流转换器 50W(2 ) 每台或 100W(1 ),电力输送支持双 Type C PD 端口 (2 ),所有 4 个 PD 端口, 5V/9V/15/20V,即使连接了 2 个设备,两者都应消耗 5A 的总电流,与 3 个设备相同,所有 3 个设备消耗 5A 的电流,电压因设备电池而异。  

    仅供电方 不需要灌电流或 DPR

    需要在所有 4 个端口中启用功率共享

    如何将 PD 控制器和 Type C PD 端口同步在一起。

    希望您满足我的要求、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这不适合我的应用、我也可以使用另一个控制器。 请分享使用哪一个以及如何同步 PD 控制器以及 PD 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常不会按输出电流限制端口。  我们限制功率。  例如、您似乎有 100W 的可用功率可分配到 4 个端口。  每个端口上可能有 5V/3A、总共为 12A、但只有 60W。

    若要在所有 4 个端口之间共享电源、请将一个 PD 控制器的 I2C2 连接到另一个 PD 控制器的 I2C1。  I2C2 用作 I2C 控制器、I2C1 用作 I2C 目标。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意我们按功率限制、您提到的功率共享、Type C PD 控制器如何、我们是否必须同步它们以实现 Poewr 共享、所有 4 个端口

    以上答复不能每个端口都有 5V/3A、因为所有端口总共不能超过 5A。 与 20V/3A 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geet。 正如 Eric 所说、两个 PD 控制器可以通过 I2C 连接、这将实现 4 端口功率共享。 然后、这将在所有 4 个端口上支持最大功率限制、该限制会根据将随时连接到受电端的端口数量进行动态调整。 这是否澄清了问题?

    关于输入/输出功率、从 110V 交流输入、您设计中的直流输出电压是多少(2xTPS 和 4xDC-DC 的电源电压)? 然后、这将定义交流/直流转换器在给定功率下的最大输出电流。

    在该用例中、TPS26744E-Q1 PD 控制器功率共享基于 4 个可配置端口的总功率 — 在本示例中,我的理解是,这将设置为最大   100W 的总功率。 这意味着 在任何时候、可在所有 4 个端口之间输出 100W 或更低的功率。 如果连接了 4 个 Type-C 受电方 (VBUS = 5V)、则每个受电方 消耗 15W、即总共 4x15W = 60W。 每个端口消耗 5V/3A。

    如果交流/直流转换器能够支持 100W 功率、则应按预期工作、对吗? 或者 我可能误解了您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric / Zack:

    感谢您的反馈。

    首先、由于外形尺寸会增加、因此没有 4 个直流/直流转换器。 仅 2 个 50W 转换器单元或 1 个 100W 转换器单元。

    其次、每个端口不能承载 3A 电流、因为总电流本身为 5A。 因此、在 1 个端口接受 5V/3A (15W) 的情况下、另一个板只能接受 2A(假设 5V/2A (10W) 或使用 20V 设备 (40W) 的电流、其余端口不会为设备充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8814.New-Microsoft-Word-Document.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geet:

    建议的系统需要 4 个 DC/DC 转换器。  每个 PD 端口可能具有不同的电压、因此每个端口都需要一个 DC/DC 转换器。  您可以得到:

    输入电压 AC/DC 整流 共模直流电压 每个 PD 端口的稳压器 输出电压
    110V 交流 2x50W 或 100W 电源 ?? V. 端口 1 直流/直流 VBUS 端口 1
    端口 2 DCDC VBUS 端口 2
    端口 3 DCDC VBUS 端口 3
    端口 4 DCDC VBUS 端口 4

    我仍然不清楚电流限制的要求。  什么导致瓶颈为 5A?  我会更担心电力问题。  例如、附件中的选项 1 显示 2x50W 耗材。  让我们使用以下情形:

    端口 1:空载

    端口 2:空载

    端口 3:20V/2A 负载 (40W)

    端口 4:20V/2A 负载 (40W)

    在这里、我并不违反 5A 的输出电流要求、但我 消耗的功率远远超过 50W 电源所能 提供的功率。

    相反、我建议将 SUM(端口 3、端口 4)限制为<=50W。  这可能意味着我有两个 5V/3A 负载(或 9V/3A + 5V/3A 或 15V/2A + 5V/3A 等)。  这违反了您的总电流要求、但不违反电源的额定值。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用 50W 2 器件的原因是外形尺寸限制、但我们采用 100W 电源。

    示例您获取了端口 1:无负载

    端口 2:空载

    端口 3:20V/2A 负载 (40W)

    端口 4:20V/2A 负载 (40W)、类似端口 1 - 10W、端口 2 - 50W、端口 3 - 7.5W、端口 4 — 负载(不充电或缓慢充电)。  

    可以这样做吗?  

    如果不限制端口 3 和 4、该怎么办。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们能否使用分立式逻辑优化两个直流/直流转换器以获得所需的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS26744 控制器有许多无法使用的功能。 我们能否继续使用 TPS65988、或者其他具有类似功能的器件(其中一个 PD 控制器的 I2C2 与另一个<xmt-block1> PD</xmt-block> 控制器的 I2C1) 。 PD。  I2C2 用作 I2C 控制器、I2C1 用作 I2C 目标。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geet:

    您是否需要汽车级器件?  TPS65988 不符合汽车标准。

    每个端口都需要一个直流/直流转换器。  无法解决这个问题。  4 个端口中的每一个都可能请求不同的电压、因此您需要使用直流/直流转换器为每个端口供电。

    当新设备连接到端口 或从端口移除时、会重新分配电源、这是非常常见的情况。 我们无法按照您上述方式分配电源。  我们 通常将所有端口视为相等的端口。  也就是说、我们在端口之间平均分配剩余的功率预算。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric。 我们的应用需要非汽车应用、但汽车在没有选项的情况下可以正常工作。 4 个直流/直流电源占用成本和尺寸。 如果有任何机会、我们可以使用 2 个转换器、而不是 4 个转换器。 请分享我们范围内的任何可行架构/要求。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geet:

    无法使用 2 个转换器为 4 个端口供电。  每个端口都需要一个专用转换器、因为每个端口上的输出电压可能不同。

    示例架构:

    此致、
    Eric