This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534567/bq28z610-r1-bq28z610-r1

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQSTUDIO

工具/软件:

我想使用 S/W 更改电池训练数据
我想在 Golden Image 中创建一个.df 文件作为标头。
如果有方法、请给我一个指南。

以 s/w 为例、有一个名为 fw_update 的定义。
有一个“bqfs_sample.h",“,训练、训练数据作为标头。
像这样、我需要一个标头将训练数据更改为 Golden Image 中的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    有关相关信息、请参阅 BQ28Z610 EVM 用户指南。 简而言之、您需要使用 BQStudio 来创建黄金映像文件。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了一个黄金映像。
    我需要的是一个包含从 goldenimage 转换为.h 的 df 信息的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    BQStudio 不提供.h 文件格式的黄金映像。 如果您需要一个与 BQStudio 提供的格式分开的黄金映像、我建议参考 此常见问题解答、 该常见问题解答介绍了闪存流文件格式、以便可以将黄金映像转换为所需的格式。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了常见问题解答、我知道、FlashStream.exe 可以管理头文件

    我可以收到 FlashStream.exe 吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不确定 FlashStream.exe 提及的内容。 通过解释黄金映像来生成不同的文件格式、目前我们的工具不支持这种格式、您需要手动完成。  

    此致、  

    Jonny。