This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:XCHG 和 XDSG 状态位始终设置为 1。 当 FET_EN 导通并且未设置保护标志时、无法充电。

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536175/bq4050-the-xchg-and-xdsg-status-bits-have-always-been-set-to-1-charging-is-not-possible-when-fet_en-is-turned-on-and-no-protection-flags-are-set

产品编号:BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们目前正在使用 bq4050 开发 BMS 产品。遇到了以下问题:

XCHG 和 XDSG 状态位始终设置为 1。 当 FET_EN 导通并且未设置保护标志时、无法充电。

详细现象:

(1) XCHG 和 XDSG 状态位始终设置为 1。 当 FET_EN 导通并且未设置保护标志时、无法充电。

(2) 关闭 FET_EN、手动开启 CHG_FET_TOGGLE &DSG_FET_TOGGL 。 它可以正常导通、并可执行正常充电和放电。 但是、当 FET_EN 导通时、充电和放电会立即停止。

(3) 充电 电压  始终为 0V、、但是我已 插入的充电电压 。

(3) 在这一问题发生之前、它一直正常运作两个星期。

这是 BQSTUDIO 屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 bq4050 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SREC 文件。

    e2e.ti.com/.../123.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵先生、

    今天是国庆节、我们将在接下来的工作日处理您的机票。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,快乐假期、并期待着你的答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果对电量计进行下电上电、则操作是否会恢复? 如果您对默认固件重新编程、电量监测计是否会恢复到预期操作?  

    此致、

    Jonny。