请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H2201-SP 工具/软件:
您好的团队、
请在客户申请规范中使用建议的解决方案
Vini (min)<= 1.7V、(max)>= 3.3V
2. OVP<3.5V 或可调节
3.可调 OCP =>
4、500mA
5.自动重试
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
请在客户申请规范中使用建议的解决方案
Vini (min)<= 1.7V、(max)>= 3.3V
2. OVP<3.5V 或可调节
3.可调 OCP =>
4、500mA
5.自动重试
尊敬的 Roger:
我们在线提供的资源、例如数据表中的示例、我们的 EVM 及其用户指南、以及仅在我们的 网站上搜索、这些都是客户评估要使用哪种器件以及如何实施器件的好方法。 但最终由客户决定其系统的最佳实施。
1. 2201-SP 的建议工作条件确实包括所需的最小和最大 VIN
2.可根据数据表第 8.3.1 节中的公式和信息调整所需的 OVP
3.数据表第 8.3.3 节介绍了电流限制
4. 2201-SP 的推荐工作条件包含所需的电流
5.数据表第 8.3.4 节介绍了有关重试计时器的信息。
谢谢、
伊丽莎白