This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:在 PSPICE 的 tFLTMUTE 下复位时的错误行为

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535948/ucc21750-q1-uncorrect-behavior-on-reset-under-tfltmute-in-pspice

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具/软件:

尊敬的专家:  

我的客户使用 UCC21750 未加密的 PSPICE 瞬态模型 进行仿真。 他们尝试模拟下面所示的序列。  

他们发现了 UCC21750 的 nFLT 可能在 tFLTMUTE 周期内复位的问题。 您能否帮助检查这种行为在 PSPICE 模型中是否有意义?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    以下是一个未包含 nRST 函数的 PSPICE 模型版本。 这将防止在 tFLTMUTE 期间复位 nFLT。

    此致、

    Sean

    e2e.ti.com/.../1004.UCC21750.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我将这个 PSPICE 模型分享给了 BYD。 但他们认为它仍然是不正常的工作。 请参阅下面的波形。 波形的每个底部都有标签。  

    您可以看到 DESAT 始终为 14V、这会导致 UCC21750 无法正确导通输出。 您能否检查它是否与您的结果一致?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否分享他们的 PSPICE 仿真文件? 它们可能只需将 DESAT 短接至 COM 即可观察典型的输出响应。

    此致、

    Sean