This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:电压反相输出电流?

Guru**** 2502005 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536179/mc33063a-voltage-inverting-iout

部件号:MC33063A

工具/软件:

你(们)好

我正在使用 MC33063A 输入 VIN=12V 或 24V 和 VOUT =–15V。

数据表标题中显示为 1.5A 峰值、在 9.2.1 电压反相转换器应用中显示输出为 100mA。

当输出为–15V 时、IOUT 最大值是多少?

2、我应该使用多少瓦的 RSC ?

3.能否使用非极化 CIN、COUT 的陶瓷电容器。 计时 电容器?

3.你能画当前的路径吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwon、

    在数据表的第 11 页、您可以找到该器件的详细设计过程。 1.5A 是峰值开关电流、而不是输出电流。

    1.请使用详细设计过程中给出的公式。

    2.您可以用峰值电流和欧姆定律来计算峰值功率耗散。

    3.是的

    有关电流路径的详细信息、请查看反相降压/升压拓扑、例如查看此器件的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva252b/slva252b.pdf

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看不到说明、是否有 RSC 的最小值、最大电阻值?

    此致、

    Kwon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好权:

    我们将进行检查、并在星期三上最新回复您。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwon、

    数据表中提供了详细设计过程、请查看。 另请查看我上面提到的应用手册。

    此致、
    Brigitte