This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-DEVICE-FW:电量监测计在学习周期期间充电后断电 (BQ28Z610)

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535004/bq28z610-device-fw-fuel-gauge-loses-power-after-charge-during-learning-cycle-bq28z610

器件型号:BQ28Z610-DEVICE-FW
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、Alan 和 TI 支持团队

我在新电路板上成功执行了 ChemID 设置、在学习循环期间一切都进展顺利。 我正确配置了数据存储器并开始充满电阶段。 在电池充满电且弛豫阶段完成(更新状态和 QMax 正确更新)后、系统就已准备好进入放电阶段。 但是、一旦我拔下充电器开始放电、电量监测计 IC 就会再次断电。

我怀疑这个问题可能与位寄存器的更改有关。 最初、FET 在FET_EN提前发送命令后按预期运行。 在完全充电和弛豫阶段之后、该RDIS位被清除、捕获了 OCV、并且系统准备好在放电期间更新电阻表。 由于此时 IC 断电、因此必须手动禁用FET_EN并发送DSG_FET_TOGGLE命令以开启 DSG FET。 这是工作的,我确认 Ra 表正在更新.

但是、在放电达到终止电压后、DSG FET 会关断、IC 会再次断电。 因此、最终的弛豫阶段无法完成。

我还注意到一些可能有助于诊断问题的内容。 最初、当 IC 正常工作时、我测量了 PBI 引脚(引脚 10)上的电压、并与 VC2(引脚 11)上的电压匹配。 但发生功率损耗时、PBI 上的电压降至 0V 或浮动值(约 0.5V)。 这表明 VC2 和 PBI 之间的内部连接可能会受到影响、这可能是由于寄存器配置造成的。

您能帮助我解决这个问题吗? 这是相当耗时的、并且妨碍了学习周期的成功完成。

再次感谢您的持续支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    您是否可以附加.log 文件、以便更好地了解系统在自我“解除“期间的行为以及.gg 文件。 问题可能是您的电池可能已放电。 最后、您是使用 EVM 还是自开发板?

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    我随附了一个.zip文件、.gg.log根据要求包含该文件和文件。 该文件捕获充电器断开且电量监测计在放电阶段断电时的行为。

    另外、为了回答您的问题、我在之前的测试和当前设置中都使用定制电路板。

    如果您在日志或配置中发现任何异常、请告诉我。 感谢您帮助解决此问题。




    e2e.ti.com/.../Data-memory-and-log-files-BQ28Z610.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、  

    您似乎没有向我发送一个.log 文件、该文件在原始帖子中展示了上面的行为大纲。 若要生成.log 文件、您需要点击 bqstudio 右上角的“开始日志“按钮、同时执行单元格行为。 您还能附上该电池的数据表以及 PCB 的原理图来进行原理图审阅吗? 我很可能要验证您的原理图>>.gg >>确认您完成了学习循环>>查看.log 文件。 快速浏览.gg 文件、您就处于学习周期的状态 5、需要进入状态 6 才能完全正常工作。 请同时参考此常见问题解答以了解状态 6

    常见问题解答:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263623/faq-why-is-the-update-status-register-not-updating-from-5-to-6

    谢谢您、
    Alan