This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25846-Q1:TPS25846-Q1 故障可以&'t 可通过过流触发

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535814/tps25846-q1-tps25846-q1-fault-can-t-be-triggered-through-overcurrent

器件型号:TPS25846-Q1

工具/软件:

您好、TI 团队

我将在电路板上测试 TPS25846 的故障功能。

Q1:我想通过短接输出端子来触发 FAULT 信号。 但是、TPS25846 的故障信号无法触发。 这是什么原因? 我的设计中没有外部 MOSFET、过流限制为 2.3A

Q2:  当我的负载设置为 1 欧姆时、我发现最大电流将达到约 4.5A、电压将降至约 1.2V。之后、即使我增加负载、电流也不会改变。 但是、仍不是一直触发故障。 这是什么原因? 为什么要设计这样的 机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI USA 将于 7 月 4 日下班、我们的一名团队成员将很快回复。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能分享原理图的屏幕截图吗?

    我需要查看器件的配置才能回答您的问题。  如果根据规格选择了所有外部元件、则 1 欧姆负载应触发过流故障。

    此致、

    Chuck