This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858B-Q1:应用问题

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535797/bq25858b-q1-application-issues

器件型号:BQ25858B-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ25858-Q1、BQ25856-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户对 BQ25858-Q1 有一些疑问:

1 关于 ACUV 和 ACOV 引脚、他们明白当输入电源存在且大于某个值时、能够自动停止反向模式、在输入功率不存在或小于某个值时自动开启反向模式、不知道他们是否正确理解


2、以下公式不明白、这个目标电压是什么意思? 如何确定该目标电压


3、由于其产品具有睡眠功能、因此睡眠时的睡眠电流需要小于 100uA、为了实现该电流值、他们在睡眠期间关断 5V 输出、即 MCU 断电、这次没有 5V 电平来上拉 CE 引脚。 IC 将为后面的超级电容器充电
现在、他们想问您是否可以使用该 IC 附带的 REGN、即用于 CE、PG、STAT 的 LDO、通过 INT 上拉

4、除了所述的 3 个外、还需要将该器件配置为进入低功耗模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引用 userid=“530355" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535797/bq25858b-q1-application-issues ]1 关于 ACUV 和 ACOV 引脚、他们明白、当输入电源存在并且大于某个值时、能够自动停止反向模式、当输入电源不存在或小于某个值时自动打开反向模式、不知道它们是否正确[/报价]

    当输入电压降至 ACUV 阈值以下时、通过 I2C 设置寄存器位 EN_AUTO_REV = 1、BQ25858-Q1 可以自动进入反向模式运行。

    BQ25858-Q1 无法自动退出反向模式。 这需要通过 I2C 设置 EN_AUTO_REV = 0 和 EN_REV = 0 来实现。

    BQ25856-Q1 数据表中有该功能的部分。 我不确定为什么 BQ25858-Q1 数据表中不包含该参数。

    2、以下公式不理解、此目标电压是什么意思? 如何确定此目标电压[/报价]

    目标电压取决于您的应用。 VACUV_TARGET 是您需要用于输入欠压保护的电压、通常是设计中输入电压源的下限。 VACOV_TARGET 是输入过压保护的电压。 对于 12V 标称输入电压、为 VACUV_TARGET 选择 8V、为 VACOV_TARGET 选择 16V 将器件的工作范围限制在 8V 至 16V 之间。

    ACUV 和 ACOV 引脚的这个常见问题解答页面 可能解释了一些更清晰的内容。

    3、由于其产品具有睡眠功能、睡眠时、睡眠电流需要小于 100uA、为了实现这个电流值、他们在睡眠期间关断 5V 输出、即 MCU 断电、这次没有 5V 电平来上拉 CE 引脚。 IC 将为后面的超级电容器充电
    现在、他们想问您是否可以使用该 IC 附带的 REGN、即用于 CE、PG、STAT 的 LDO、通过 INT
    上拉

    我认为这是可能的。 这些引脚上的最大额定电压为 6V、因此 REGN LDO 不应损坏这些引脚。 主要问题是在尝试为开关供电时从 LDO 汲取过多电流。 但是、当充电被禁用时、REGN LDO 将关闭。 使用它将 CE 引脚拉至高电平将使其关断、从而可能再次将引脚驱动至低电平。

    4、除所述的 3 种外、还需要将此器件配置为进入低功耗模式。

    我建议使用外部 LDO 将 CE 引脚拉至高电平以进入低功耗模式。

    此致、
    Michael

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家

    1. 我可以参考 BQ25856 - Q1 的数据表吗?
    2. 我们产品的工作电压为 9~16V。 ACOV 表示在超过 16V 后、通过 I2C 设置 EN_AUTO_REV = 0 和 EN_REV = 0 后、是否可以支持自动关闭反向模式?
    3. ACUV 和 ACOV 与反向模式相关。 我们产品的工作电压为 9~16V。 现在、有必要通过电阻器配置 ACUV 和 ACOV 的窗口电压。 应如何配置? 例如、当 ACUV 降至 7V 时、反向模式会自动开启。
    4. 此器件在低功耗模式下的电流消耗相对较大、即 0.75mA。 当前的硬件设计是在进入睡眠模式后关断 VAC 输入、仅使用电池电源、REGN 关断、CE 处于悬空状态。 在这种情况下、REGN LDO 能否用作 CE、PG、STAT 和 INT 的上拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以参考 BQ25856 - Q1 的数据表吗?

    数据表位于以下位置:

    此数据表的自动反转部分应适用于 BQ25858-Q1。

    我们产品的工作电压为 9~16V。 ACOV 表示在超过 16V 后、通过 I2C 设置 EN_AUTO_REV = 0 和 EN_REV = 0 后、它是否可以支持自动关闭反向模式?

    “自动 — 关闭反向模式“是什么意思? 反向模式不会自动关断 BQ25856-Q1。

    ACUV 和 ACOV 与反向模式相关。 我们产品的工作电压为 9~16V。 现在、有必要通过电阻器配置 ACUV 和 ACOV 的窗口电压。 应如何配置? 例如、当 ACUV 降至 7V 时、反向模式会自动开启。

    该设计计算器应帮助选择 ACUV 和 ACOV 的值:

    因为此器件在低功耗模式下的电流消耗相对较大、即 0.75mA。 当前的硬件设计是在进入睡眠模式后关断 VAC 输入、仅使用电池电源、REGN 关断、CE 处于悬空状态。 在这种情况下、REGN LDO 是否可用作 CE、PG、STAT 和 INT 的上拉电阻?

    REGN LDO 不应用作 CE 的上拉电阻。 当 CE 引脚变为高电平时、REGN 将关断、CE 将变为低电平、这将再次导通 REGN。

    此致、
    Michael