This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630EVM:支持 BQStudio

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25630, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536055/bq25630evm-bqstudio-support

器件型号:BQ25630EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25630BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

你(们)好

 BQStudio 版本 1.3.101 Build 1 不支持 BQ25630。

TI 可以向我们发送所需的配置文件吗?

BR

Gilberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilberto、

    我已经向您发送了一个朋友请求、我可以通过 PM 发送给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经接受了。 
    这将是一个很大的帮助! 
    BR
    Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以在不使用 EV2400 的情况下使用 BQ25630 EVM 运行一些基本测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilberto、

    是的、您可以在不使用 EV2400 的情况下使用 EVM 进行测试。 EV2400 可与我们的 BQStudio GUI 配合使用、从而轻松配置充电器、但测试时不需要它。

    此致、

    Wyatt Keller