This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:D+/D-引脚交替功能

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536054/bq25630-d-d--pins-alternate-function

器件型号:BQ25630

工具/软件:

你(们)好

BQ25630 评估模块描述了 D+/D-引脚可以具有不同的功能。 信息是否正确? 如何在 D+/D-引脚上启用 ILIM 和 STAT 功能? 
BR
Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:

    请允许我澄清。 BQ25630 IC 对于这 2 个引脚仅具有 D+/D-功能。 没有启用其他功能的方法。  

    未来、我们计划发布此 IC 系列的备选器件、该器件将具有 ILIM 和 STAT 功能、而不是 D+/D-、因此 EVM 电路板上引用了这些备选功能。 我没有此器件此时将发布的时间表。  

    此致、

    Garrett