请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B7702-Q1 工具/软件:
尊敬的专家:
祝你度过美好的一天!
对于 TPS7B7702-Q1 的双通道、是否可以并联使用这两个通道来获得更高的电流输出?
谢谢!
此致、
Leo Ma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
祝你度过美好的一天!
对于 TPS7B7702-Q1 的双通道、是否可以并联使用这两个通道来获得更高的电流输出?
谢谢!
此致、
Leo Ma
嗨、Leo、
我们上周就这一主题提出了类似的请求:
答案很简单:是的、您可以并联 TPS7B7702-Q1 以实现更高的输出电流。 我的参考设计几乎展示了 2 种并联 TPS7B7702-Q1 以实现更高输出电流的方法。 一种方法仅限于 500mA(使用镇流电阻器)、另一种方法可以按您的需要进行缩放(但我展示了如何将这些 LDO 中的最多 4 个并联以实现 1.2A 输出电流)。 我会将我发送给 Ted 的电子邮件转发给您、我期待您的回复。
谢谢、
Stephen