This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:是否需要 I2C IRQ 信号?

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41062, TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530781/tps25751evm-are-i2c-irq-signals-required

器件型号:TPS25751EVM
Thread 中讨论的其他器件:PMP41062TPS25751

工具/软件:

我使用 了 PMP41062 参考设计作为设计自己电路板的基础。 我也有 TPS25751EVM、我想我可以使用它将 I2C 信号从 EVM 连接到电路板来对电路板进行编程。 但是、TPS25751 的 IRQ 信号在电路板上接地。 编程是否需要 IRQ 信号才能正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ola:

    当 IRQ 接地时、仍可访问 I2C 接口。 您仍然可以读取/写入寄存器、I2Cc 端口仍会发现 EEPROM 并在 IRQ 接地的情况下对 BQ 器件进行写入。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cristopher 并感谢您的快速答复。

    那么、我应该能够通过移除 EVM 上的 R85 和 R86 跳线并将 I2C 信号连接到电路板来对板载 I2C EEPROM 进行编程? (我电路板上的 EEPROM 的地址与 EVM 上的地址相同)。 我想使用 USBCPD 应用程序自定义工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ola:

    您可以直接移除电路板底部的 J16 和 J14 跳线、然后使用电路板顶部的 I2Cc 接头引脚、而不是移除电阻器。

    我自己没有尝试过,但它似乎是可能的。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我按照建议移除跳线、从而通过 EVM 对 EEPROM 进行编程。 但是、我发现了与许多其他人报告的相同错误、即编程在 70%时停止。 编程后、我读回用户数据(如另一个线程中的建议)并可以确认其已更改为我放入的数据。 我想这确认了编程是否成功? 我尚未验证 TPS25751 是否按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ola:

    编程后、我读回用户数据(如另一个线程中的建议)、并可以确认数据已更改为我输入的数据。 我想这证实了编程成功

    正确、如果您可以读回用户数据、则编程应该已经起作用。 我们仍在努力在下一个版本中修复此 GUI 问题。

    谢谢。此致、

    Chris