This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:Bq25798

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529337/bq25798-bq25798

器件型号:BQ25798

工具/软件:

尊敬的 Jeff:

在这里、即使电池电量低、从寄存器读取的电压为 4V、我也会看到连接电源进行充电时出现的问题。

但实际上电池电压为 3.6V

通过充电连接时、如何获取精确的电池电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    ADC 会查看 BATP 引脚电压。  在哪里测得 3.6V 的电压?  如果 BATP 检测点与电池正极端子之间存在大电阻连接(细布线或导线)、则会出现压降=电阻* ICHG。  如果您禁用充电、ADC 是否正确测量?  如果是、这就是问题所在。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在电池端子处测量的是 3.6V AN:。

    如您所见、在带  BATP 的附件中 、我们连接了 100 欧姆注册器、这是否会导致问题?。

    我们有几个问题。

    1. 我们能否使用额定电压为 5V–3A、20V–3.25A 的采用器提供电压? 在使用 1 个电池的情况下、BQ 芯片是否能够切换至 5V? 在所连接的电路中、我们使用 MP8759GD 设置 5V。 此处确实需要 MP8759GD 吗?

    2. 使用之前的输入来读取电池:0x3B = 0x10 且 0x3C = 0x63。 组合的 0x1063 等于十进制的 4195。 0x3C 寄存器表示什么?

    3. 我们如何准确测量电池电流和温度?

    4. 我们面临的问题是电池读数不正确 — 只要连接电源,它就直接显示为 4.1V。

    5. 我们是否需要额外的电量计来测量电池?

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在电池端子处测量的是 3.6V AN:。

    如您所见、在带  BATP 的附件中 、我们连接了 100 欧姆注册器、这是否会导致问题?。

    我们有几个问题。

    1. 我们能否使用额定电压为 5V–3A、20V–3.25A 的采用器提供电压? 在使用 1 个电池的情况下、BQ 芯片是否能够切换至 5V? 在所连接的电路中、我们使用 MP8759GD 设置 5V。 此处确实需要 MP8759GD 吗?

    2. 使用之前的输入来读取电池:0x3B = 0x10 且 0x3C = 0x63。 组合的 0x1063 等于十进制的 4195。 0x3C 寄存器表示什么?

    3. 我们如何准确测量电池电流和温度?

    4. 我们面临的问题是电池读数不正确 — 只要连接电源,它就直接显示为 4.1V。

    5. 我们是否需要额外的电量计来测量电池?

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    Jeff 已经离职了一段时间、所以我可以在他离职时帮他回答一些问题。

    正如您在附件中看到的那样   、与 BATP 连接的是 100 欧姆注册、这是否会导致问题?

    100 欧姆电阻器应该合适。 Jeff 预计的任何问题都将是薄/长布线产生的寄生效应。

    [引述 userid=“592747" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529337/bq25798-bq25798/5904186 #5904186“] 1. 我们能否使用额定电压为 5V–3A、20V–3.25A 的采用器提供电压? 在使用 1 个电池的情况下、BQ 芯片是否能够切换至 5V? 在所连接的电路中、我们使用 MP8759GD 设置 5V。 此处确实需要 MP8759GD 吗?

    根据我的理解、20V 和 3.25A 在 BQ25798 器件输入的额定值范围内、但它可能会在达到 60W 功率之前达到热关断状态。

    [引述 userid=“592747" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529337/bq25798-bq25798/5904186 #5904186“] 2. 使用之前的输入来读取电池:0x3B = 0x10 且 0x3C = 0x63。 组合的 0x1063 等于十进制的 4195。 0x3C 寄存器表示什么?

    寄存器 0x3C 是 0x3B 的附加寄存器。 器件上的寄存器是 8 位、但 ADC 是 16 位。 使用 2 个寄存器可存储完整的 16 位 ADC 读数。

    [引述 userid=“592747" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529337/bq25798-bq25798/5904186 #5904186“] 3. 我们如何准确测量电池电流和温度?

    根据 Jeff 的回复、当禁用充电时、ADC 似乎最准确。

    [引述 userid=“592747" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529337/bq25798-bq25798/5904186 #5904186“] 4. 我们面临的问题是电池读数不正确—只要连接电源、它就直接显示为 4.1V。

    在连接电源之前它显示什么?

    [引述 userid=“592747" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529337/bq25798-bq25798/5904186 #5904186“] 5. 我们是否需要额外的电量计来测量电池?

    BQ25798 可以准确地检测电池电压、但 ADC 的精度可能低于控制环路确定的精度。 如果在外部、在 MCU 内或其他情况下需要准确的电压读数、电量监测计或监测器会有所帮助。 这些 ADC 应比 BQ25798 上的 ADC 精确得多。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mlchael:

    谢谢你  

    • 4.接通电源前,它通过读数 3b&3c 表示 3.6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Michael