This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:开路短路测试结果

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535131/tps62130a-open-short-test-result

器件型号:TPS62130A

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想了解特定引脚上的开路短路测试结果和行为、如下所示。 我们有任何数据吗?

打开测试

FB 断开且 PVIN=12V

 2. VOS 打开

短路测试

FB 短接至 GND

2. VOS 短接至 GND

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    You  Kotaro Yamashita、

    具体来说、我们不执行此测试。

    如果我们希望我们可以从理论上解释...不过、如果客户想知道真正的测试数据、则必须在 TI EVM 上测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能给我 理论上的解释吗? 我想就此进行协商。

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    You  Kotaro Yamashita、

    对以下电路执行仿真。

    FB 引脚短接至 GND:

    VOS 短接至 GND

    在 FB 引脚开路或 VOS 引脚开路条件下,它都会调节到与设定电压不同的电压 — 每当我们确定负载瞬态时,降压转换器都会变得不稳定。

    此致、

    Haseen。