This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:研究

Guru**** 2810705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536088/lm5148-investigation

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM25145

工具/软件:

您好、

我正在寻找一款能够在以下条件下运行的器件。

我尝试使用 LM5148 检查操作、但发生了次谐波振荡。

更改开关频率或电感器可以改善情况、但这并不符合我们的使用要求。

请推荐器件。

-----

器件:控制 IC(非内置 FET)

控制:模拟(非串行接口)

类型:降压或降压/升压

输入电压:22.8Vmin、24.0Vtyp、25.2Vmax

输出电压:21.5V

输出电流:最大 8.1A

软启动:可变

输出电容器:4000uF

开关频率:200-300kHz

电感器:3.3-4.7uH

模式:仅限 FPWM、或可选的 PFM 和 FPWM(不可接受 130kHz 至 160kHz 之间的振荡)

其他:不能发生次谐波振荡

-----

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对您的要求有点困惑:

    输入电压范围:22.8V 至 25.2V

    输出电压:21.5V

    Iout:8.1a

    • 关于 Cout - 4000uH 是否是这里的强制性要求?  
    • 为什么必须使用外部 FET?  
    • 开关频率在 200-300kHz 之间是必需的还是灵活的?  

    同时、您可以访问 webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [COUT=4000uh]这是输出器件的输入电容器。 即使使用大容量电容器、直流/直流转换器也需要正常启动。

    [非内置 FET][200kHz-300kHz]这是为了抑制元件的温度。

    不仅要考虑半导体的结温、还要考虑到焊料温度、都必须低于标准值。

    我认为、只有外部 FET 和低开关频率才能满足该标准。

    感谢您发送编修。 我会看一下。

    如果您有任何推荐的器件、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:  

    [Cout=4000uh]这是输出器件的输入电容器。 即使使用大容量电容器、直流/直流转换器也需要正常启动。[/报价]

    为高容性负载供电时 — 更长的软启动有助于 DC/DC 以受控方式增加电压。 LM25145 具有外部 SS — 因此您可以实现更长的软启动时间,并在系统中实现受控的电流和电压上升。 您还可以在 DC/DC 级之后放置一个电感器/电子保险丝、以进一步帮助防止电源轨上的电流浪涌。  

    4mF 容性负载是会经历多次突然充电/放电循环、还是只需要在启动期间控制电压上升?

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可能会有负载波动、但我还没有实际产品、所以我不知道有多大程度。 首先、我想选择一个可以正常启动的驱动器。

    LM25145 具有可变软启动、因此看起来即使在 Cout=4000uF 的情况下也能启动。

    但是、与 LM5148 一样、它是峰值电流模式控制、并编写了相同的斜率补偿说明。 当我在上述条件下使用 LM5148 时 (Vin=24V、Vout=21.5V、Fsw=300kHz、L=3.3uH)、便发生了次谐波振荡、 因此我认为 LM25145 也会振荡。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您能分享一下仿真结果和次谐波振荡吗? 由于斜率补偿不当而导致次谐波振荡 — 如果器件和设计设计得当,可以避免这种情况。  

    此外、次谐波振荡是电流模式控制方案的一个特性。 LM25145 是一款没有次谐波振荡的电压模式控制器件。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM5148 实际测量中发生次谐波振荡的原因是电感小于建议值。 可以通过增加电感或增加开关频率来改善这一点、但元件温度不符合我们的标准。

    -----

    其他数据表时、 正如您所说、LM25145 是电压模式控制器件。LM25145 似乎满足使用要求。

    请告诉我 LM25145。

    -如果一个 LM25145 的元件温度过高,我想使用两个 LM25148S 生成一个 21.5V 输出。 可以交错运行吗?

    -是否有任何与 LM25145 类似的新一代或替代产品?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“407577" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536088/lm5148-investigation/5909781 #5909781“]

    请告诉我 LM25145。

    [/报价]

    请在此处浏览该器件的数据表: https://www.ti.com/lit/gpn/lm25145

    -如果使用一个 LM25145 时元件温度过高、我想使用两个 LM25148S 生成一个 21.5V 输出。 可以进行交错操作吗?

    我认为这里不会出现过热问题。 请参阅我之前分享的 WEBENCH 设计

    并使用该器件的设计计算器了解预期的功率耗散类型。

    为了完整回答您的问题 — 是的,LM25145 支持交错式操作。 您将在数据表中找到详细信息。  

    -是否有任何与 LM25145 类似的新一代产品或替代产品?

    LM25145 是我们产品系列中的新一代电压模式降压控制器系列。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢。 我会将 LM25145 视为符合我要求的器件。

    此致、