This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B22:webench 工具无法生成所需的输出

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B22EVM, TPS543620, TPSM843B22EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528598/tps543b22-webench-tool-cannot-produce-desired-output

器件型号:TPS543B22
主题中讨论的其他器件: TPS543620TPSM843B22EVM

工具/软件:

大家好、我看到了该器件和 TPS543B22EVM 评估 PCB。

规格表明输出可配置为高达 7V、20A。

我使用 webench 工具、它不允许我获得 7V 电压。

我在做什么?

此致、

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor

    进气面板上的输入是什么?

    我猜在这里。  

    确保输入电压大于输出电压?

    7V 输出设计往往具有更高的功率耗散、因此可降低输出电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    可以这样做:

    这并不意味着:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、在 7V 和 20A 电流下、功率耗散很高、Tj 在 30°C 环境温度下超过 125°C。   

    降低输出电流(30°C 环境温度)或降低环境温度 (20A) 可以产生一个结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我尝试降低温度、但仍然不起作用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环境温度–35 工作 时、较高的输入电压会导致较高的功率耗散。  

    使用 webench.ti.com/power-designer 并输入您的规格、应提供更合适的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    现在我正在尝试 5V/2A 输出、但仍然无法正常工作。

    有些东西看起来不对。  

    此致、

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 7V 输出设计的链接(如果您无法获得结果)。    

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    有趣的是、5V/2A 将在相位裕度过低时给出错误消息、但在降低环境温度时、7V 可能会产生结果。  我将期待 webench 团队研究这个问题。   该算法似乎在临界情况设计中并不稳健。

    7V 设计采用 16V 输出电容器。    TPS543620 是一款基于同一控制器的 6A 器件、可提供 5V 输出设计并使用 10V 电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor Sabino

    我们能够重现此问题、这是一个错误。  

    我们已经开始处理这个问题。 我们会在您有任何进展时及时通知您。  

    谢谢你。

     David_Daniels 感谢您将此问题提交 WEBENCH 团队。  

    此致、
    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有回答!

    很高兴我能够识别一个错误,以改进您的有用工具!

    昨天、在 webench 未取得良好结果后、我们选择允许 webench 提出替代解决方案。

    我们决定购买 TPSM843B22EVM 在实验室进行测试。  WebEx 允许以下规格:

     TPSM843B22RDGR ‑ 9V-15V 至 5.00V @ 20A 定制
    输入:  
    直流 9V 至 15V
    输出:  
    5A 时为 5V
    温度:  
    30°C
    此致、
    Victor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor Sabino

    感谢您的积极态度、对于您遇到的不便、我们深表歉意。

    我们已识别并解决了该问题、并成功完成了内部服务器的测试。 这些更新计划在今天部署到生产环境中。 如果存在任何不可预见的延迟、更新将在不迟于 2025 年 7 月 3 日 EOD 的情况下反映在生产中。

    我们非常感谢您的耐心和持续支持。

    再次感谢您。

    此致、
    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此修复程序现已在 TI.com 上提供

    感谢您的耐心。

    此致

    Shaheen