This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:是否可以为电阻器和电容器使用 0402 封装尺寸?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536463/tps61230a-can-i-use-0402-package-sizes-for-resistors-and-capacitors

器件型号:TPS61230A

工具/软件:

只需检查一下、我可以为 TPS61230A 使用 0402 和 10nF 电容器(输出电压为 5V)

绿色文本的其他元件是数据表中的推荐器件、相关元件以红色文本显示...

但是、数据表中建议用于设置输出电压的电阻器(在本例中为 R13 (316k) 和 R14 (100k) 为 100mW。

然而、在我计算这些电阻器的功率耗散时、功率小于 100uW。  所以我假设 0402 63mW 应该没问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     以红色文本显示的相关组件均正常。

    此致

    Lei