This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:当我将一个 15K Ω 从 SYNC 引脚连接到 GND 时、会发生什么情况。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536116/tpsm33625-when-i-connect-a-15kohm-from-sync-pin-to-gnd-what-will-happened

器件型号:TPSM33625

工具/软件:

您好、TI 人

我的客户使用 TPSM33625FRDNR、F 版本、目前他们使用同步引脚中连接到 GND 的 15k Ω。 可能正确的设计是 SYNC 引脚直接连接 GND。

这在数据表中看起来并不是正常的设置。 在此设计条件 PFM 下、器件进入哪种模式? 我可以使用它吗? 是否存在风险?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于  TPSM33625FRDNR 是固定频率型号、因此根据下表、如果 SYNC 引脚接地、则器件将在轻负载下进入自动模式。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 人

    客户的同步频率同步信号仅在上电后设置、即同步信号在芯片进入自动模式后出现。  芯片此时是否会切换到外部同步模式? 是否需要这个时序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请说明以下几点:

    最初、syn 引脚将变为低电平一段时间、一旦 clk 准备就绪、SYNC 将获取时钟、而降压稳压器必须与 SYNC 时钟一起工作。 对吗?

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pramanik

    是的。  是否存在一些时序限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一种方法是将 EN 脉冲延迟到降压转换器、可以给出延迟、以便时钟发生器准备好时钟、然后启用降压。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、明白。 因此、首先需要同步时钟、然后启用的芯片将进入外部同步模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说、当芯片使能端检测到其运行状态时、它是否不会在这之后切换? 此功能不是动态的。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、它会动态更改模式。

    谢谢、

    Pramik Patel