This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:选择电子保险丝以保护电池

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25948, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531669/tps25981-selecting-e-fuse-to-protect-the-batteries

器件型号:TPS25981
主题中讨论的其他器件:TPS25947TPS25948

工具/软件:

高服务器

这是应用、

可以反向连接两个 12V 18AH 铅酸电池、这是保护器件。        这对保护安装程序很重要。

  1. 如果电瓶电流消耗大于 8 安培、持续 15 秒、我们希望断开连接。
  2. 我们的充电电流为 13.65V 直流、电流限制为 3A(工作电压和电流)

我正在搜索此类组件、但不确定此电子保险丝是否适用于使用电池保护装置? 您能给我一些建议吗?TI 是否有此类保护元件?

谢谢。

金健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    可反接两节 12V 18AH 铅酸电池、这是一款保护器件。  [/报价]

    您能否分享一个方框图、其中显示了如何实现连接以及要在何处使用电子保险丝和负载。 我想问这是因为大多数电子保险丝都没有反极性保护、也就是说、如果电池极性连接错误、器件会损坏。 电子保险丝确实具有反向电流阻断功能。

    此外、您能否通过 2 节 12V 电池确认您的应用电压是 24V。

    如果电池电流消耗大于 8 安培、持续 15 秒、我们希望打开连接。

    电子保险丝可以限制电流。 它们还具有可扩展的电流跳闸。 大多数情况下、响应是即时断路或限制电流以及由于较高的功率耗散而导致的热关断。 您是希望响应时间小于 15s、还是希望 15s 无响应然后跳闸(消隐计时器)

    此致、
    Arush

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的快速反馈!!

    对于最后一个问题“您希望响应时间小于 15s、还是希望 15s 后无响应、然后跳闸(消隐计时器)

    我的答复是:连接在 15 秒内打开。

    对于方框图和您的问题“您能否通过 2 节 12V 电池确认您的应用电压是 24V。“ 您将在下面找到、

    两个电池并联以增加电池容量。 面板有一个电源、具有更高的电压(即 13VDC)、可以在正常应用中为电池充电。

     

    并且应该在靠近每个电池的位置设置一个电子保险丝或断路器、以保护每个电池。

     

    如果两个端子连接在反极中(如下所示)、大电流将流经两个电池。 然后、电子保险丝或电路断开可保护每个电池。

    那么、问题仍然存在、您能否请咨询适用于电子保险丝的 MPN 或断路器、这可能是这种情况的解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    因此您将需要反极性保护。 TPS25947 在这方面非常适用、但它是单向电子保险丝。 TPS25981 和 TPS25948 没有这种反极性保护、但如果有系统级权变措施、它们应该可以正常工作。  

    通过在器件接地端和信号接地端之间添加一个二极管、我们可以实现反极性保护。 采用这种权变措施时、更好的建议是 TPS25948(WCSP 封装,不适合某些应用)、然后是 TPS25981(电流更大,采用 QFN 封装)。

    您将此设计用于哪种类型的终端应用?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的推荐! 我们将考虑使用 TPS25948、并正在对此解决方案的可行性进行评估。 如果我们有任何进一步的行动、我会通知你。 谢谢。

    金健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 很乐意帮忙:)

    我正在关闭主题。 您可以在此处回复或创建新线程并包括指向此线程的链接以用于上下文。

    此致、
    Arush