This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:VS 连接

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536683/lm5050-1-vs-connection

器件型号:LM5050-1

工具/软件:

您好的团队、

客户将 LM5050 设计为冗余电源配置。 但客户发现、当任一输入悬空时、输入引脚上存在大约 5V 的电压。  

例如、PS1 为 24V、PS2 悬空、那么 PS2 处的电压为 5V。 我们发现、如果将 VS 连接到中、此问题就解决了。 这里有 2 个问题:

1.为什么浮动输入端有电压?

2.可以将 VS 与 IN 连接吗? 是否存在风险?

谢谢!

Rayna