请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS564257 主题中讨论的其他器件:TPS563252
工具/软件:
我只找到了具有以下器件的 TPS563252 p2p、但只有 3A。 我们是否有以下 4A 器件 P2P?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sienna、
此致、
Haseen。
尊敬的 Haseen:
tps564257.pdf 的 4 引脚上有 PG、而不是 BST。 请帮助您了解 在 4 引脚上使用 BST 时的 17V 4A SOT-563 降压。
此致、
Sienna