This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:TPS63802DLAR 设计审查反馈

Guru**** 2506695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536490/tps63802-tps63802dlar-design-review-feedback

器件型号:TPS63802

工具/软件:

您好:

我想使用 TPS63802DLAR 降压/升压设计审查 。 请提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    唯一问题是 D1 引起的高消耗、该二极管的作用是什么? 才能避免反向电流?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    它用于在电池反向连接时提供反极性保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Saiyed、

    有、但我认为这不是一个好主意、因为它会明显缩短电池的使用寿命。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    我知道、但我们需要反极性保护、而不会增加设计成本。

    除此之外、您是否看到过任何设计改进? 还是为了延长电池寿命?  

    我们正在使用不可充电 AAA 标准电池(2 套)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Saiyed、

    明白了、我认为理想二极管应该更适合您、但不幸的是、它确实会增加您的 BOM 成本。

    在您的当前设计中、模式引脚设置为高电平、最好将该引脚拉至 GND 以将器件设置为在 PFM 模式下工作以节省功耗吗?

    此致

    TAO