This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108F:不同条件下的 Icc 电流

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59108F, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535939/tlc59108f-icc-current-under-different-condition

器件型号:TLC59108F
主题中讨论的其他器件: LP5018

工具/软件:

您好的团队、

您想了解 TLC59108F 的电流消耗。

当所有 LED 均亮起且所有 LED 均熄灭时、TLC59108F 的 Icc 电流相同。 是因为没有 EN PIN 吗?

期待您的答复。

BR、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更重要的是、

    待机模式下的 ICC 电流是多少?

    客户对我们数据表中巨大的 ICC 提出了挑战。

    非常感谢。

    BR、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您联系我们! 我们的专家 Felix 将很快为您提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    是的、当 LED 亮起或熄灭时、ICC 电流相同。

    该器件没有待机模式。  

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    非常感谢、受到了广泛的欢迎。

    明白。

    BR、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    如有任何其他问题、请告知我。

    顺便说一下、客户问的问题是什么? 如果需要低静态电流、建议使用 LP5018。

    此致、

    Felix