This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:对 DC/DC 转换器几乎没有帮助

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536391/lmzm23600-little-help-with-dc-dc-converters

器件型号:LMZM23600

工具/软件:

我需要 DC/DC 转换器方面的一些帮助。
对于电子产品、电源电压约为 9V 至 40V。 DC/DC 转换器应在该范围内生成+/–15V 的可调输出电压。
我有 LMZM 23600SILR 用于负电压、运行良好。 遗憾的是、它没有正电压的升压功能。  
现在、我需要一个 DC/DC 转换器、该转换器在例如 9V 和 40V 之间的电源电压下生成+/- 15V 电压、或者我们可以使用仅生成的 DC/DC 转换器  
正电压为 15V、即使电源电压约为 9V 至 40V 也是如此。 +/–15V 的组合电流消耗大约为 70 –80mA。 那就好了  
前提是转换器能够支持 150mA 或更多功能。 此外、应使用尽可能少的元件、由 DC/DC 转换器生成数据非常重要  
噪声越小。 有没有人可以提供推荐?

此致、

Uli B.