This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75453B:SN75453B 芯片故障

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75453B, SN55453B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536509/sn75453b-sn75453b-chip-failure

器件型号:SN75453B
主题 SN55453B 中讨论的其他器件

工具/软件:

下午好。 10 多年来、我们一直使用 SN75453B、 已安装芯片的总数超过 50,000 个。

总故障率未超过 1%。

在其中一个批次中、我们连续 3 个 SN75453B 出现故障。 我们的质量工程师进行了调查,并得出结论,故障的原因是 SN75453B (0...+70*C) 与我们产品的温度模式(–40 ...+85*C) 不匹配。 芯片工作的实际温度为–20...+85*C

我们试图找到温度范围更宽的该芯片的类似产品。 但搜索不成功,因为无法购买类似物,例如 SN55453B。 其他型号需要重新设计块的印刷电路板和软件。 我们将 SN75453B 用作光变送器驱动器、具有 5V 电源和 50mA 工作电流。 波特率为 5MHz。

这给我们提出了一个问题。 也许您可以推荐具有合适温度范围的类似产品。 或者、您是否有关于 SN75453B 的任何信息 — 当超出其声明范围时,是不符合标准? 或者只是丢失其技术参数、例如输出电流电平或时序特性。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuriy、

    鉴于器件的使用年限(50 年)、我们不会在数据表中的建议工作范围之外获得器件的任何扩展参数数据。 我们有一款具有工作温度范围的类似高可靠性器件:

    https://www.ti.com/product/SN65472-EP

    封装看起来类似。 这是一个选项吗? TI.com 上显示有库存。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好。

    您推荐的芯片:

    SN65472DEP - www.ti.com/.../SN65472-EP

    不管用。 它具有正向逻辑、SN75453B 具有反向逻辑。 要使用它们、您需要重新设计电路块和固件。

    此外、根据 TI 网站的信息、它们缺货。

    在 SN75453B 上 — 当超出温度范围时,我不需要芯片本身的特性。 我需要确认芯片在超出范围时不会出现故障、而只是会降低其负载和正时特性。 这将有助于我们进行调查、并表明故障的原因不是超出温度范围、而是不是产品操作中的原始批次或人为错误