This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79600-Q1:正向和反向通信的固定寻址

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79656-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536178/bq79600-q1-bq79600-q1-fixed-addressing-for-both-forward-and-reverse-communication

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79656-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

我将 BQ79600-Q1 用作菊花链配置中的桥接器、五个 BQ79656-Q1 器件用作堆栈 CMU。

我的要求是 根据每个 CMU 的物理位置为其分配固定的逻辑地址。  

我同时使用正向 (DIR_SEL = 0) 和反向 (DIR_SEL = 1) 通信。  

 我希望:

  • 正向模式→地址: 0, 1, 2, 3, 4, 5

  • 反向模式→地址: 0, 5, 4, 3, 2, 1

    是否可以像0, 5, 4, 3, 2, 1直接通过反向通信中的自动寻址广播写入那样分配地址?                                                                                    

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaishali!

    我明白您所描述的
    但是、这是不允许的、BQ796XX 的地址必须连续递增、DIR=0、从 COMH 600 开始、0306 寄存器的值必须按顺序递增 012345、当 DIR=1 时、从 COML 的 600 开始、0307 寄存器的值必须递增 012345。

    此致
    Wink Zhang