This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730D

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537156/tps25730-tps25730d

器件型号:TPS25730

工具/软件:

您好、

请帮助我查看电路原理图 e2e.ti.com/.../TYPC-PD-CHARGER-_BF7EEF8DFE56_Review-_2800_2_2900_.pdf

PD IC:TPS25730D.

该设计的功能是与 Type C 适配器协商 20V 电压、使用 5A 功能进行本地电池充电和系统运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    这是原理图上的反馈:

    注释:

    • TPS25730 不支持 DP 交替模式、不会协商 DP 交替模式。
    • R252 是否未组装? 如果它填充为 191k 电阻器、则 ADCIN2 不会处于设置 7。
    • 要理解、通过将开漏输出连接到 VIN3V3 电源轨、如果 TPS25730 处于电池无电状态、并且电池无电时未生成 3.3V 电源轨、则不会上拉这些输出。
    • 请注意、PD 控制器将协商任何 SPR 电压 (5、9、15、20)、但如果低于最小功率级别(最小电压*工作电流)100W (20 * 5)、则会触发电容不匹配。

    必须修复:

    • 即使未使用 I2Ct SDA 和 SCL、也应通过电阻器上拉至 LDO3V3。
    • 为什么 CC 线路连接到 Type-C 端口的 SBU 引脚?

    推荐:

    • 我们建议为 Type-C 连接器上的每个 VBUS 引脚使用 10nF 电容。 此外、您应连接所有 VBUS 引脚。 A9 和 B4 悬空?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您提出具体建议、以下是反馈、请查看已修复的原理图。

    注释:

    • TPS25730 不支持 DP 交替模式、不会协商 DP 交替模式。-->、在此应用中、它只用于协商电压。
    • R252 是否未组装? 如果它填充为 191k 电阻器、则 ADCIN2 将不会处于设置 7.-->在原理图上、所有在“Value"前“前标有“x"的“的元件都表示不需要安装它们。
    • 要理解、通过将开漏输出连接到 VIN3V3 电源轨、如果 TPS25730 处于电池无电状态、并且电池无电时未生成 3.3V 电源轨、则不会上拉这些输出。-->确定
    • 了解 PD 控制器将协商任何 SPR 电压 (5、9、15、20)、但如果低于最小功率级别(最小电压*工作电流)100W (20 * 5)、则会触发电容不匹配。-->确定

    必须修复:

    • 即使未使用 I2Ct SDA 和 SCL、也应通过电阻器上拉至 LDO3V3。-->在 数据 表中、描述了如果未使用 I2C、它可以接地、但仍然建议将其上拉至 VIN_3V3 吗?
    • 为什么 CC 线路连接到 Type-C 端口的 SBU 引脚?-->这是错误的、将会修复。

    推荐:

    • 我们建议为 Type-C 连接器上的每个 VBUS 引脚使用 10nF 电容。 此外、您应连接所有 VBUS 引脚。 A9 和 B4 是浮动的?-->这是错误的、将被修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    在 数据 表中、介绍了如果不使用 I2C、可以将其接地、但仍然建议将其上拉至 VIN_3V3?

    两者都应该没问题、但我们更喜欢将它们连接到 LDO3V3、以防调试需要它们。 我们建议使用 LDO3V3、而不是 VIN_3V3。 如果您不希望将其用于潜在调试、请随时将其接地、因为它们并非必需的。

    看来所提出的建议和问题已经解决。

    谢谢。此致、

    Chris