This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:关于输入和输出电容器

Guru**** 2442470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538407/lm1117-regarding-input-and-output-capacitors

器件型号:LM1117

工具/软件:

您好的团队、

数据表建议将钽电容器用于输入和输出电容器、但是否可以使用陶瓷电容器?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    输入电容器对环路的稳定性没有影响。 我们建议使用它们、因为它们可以提高 LDO 的瞬态性能。 尽管我们建议使用钽电容器、但也可在输入端使用陶瓷电容器。

    对于输出端、推荐 钽电容器(ESR 相对较高)的原因是此类 LDO 通过内部补偿零点、以解决 LDO 导通元件的高频极点。

    您可以 在输出端使用一个虚拟电阻器与陶瓷电容器串联。 只要您将 LM1117 数据表中规定的最小电容和 ESR 值保持在器件的固定 Vout 版本中为 10uF、ESR 在 0.3 - 22 欧姆之间、Vout 版本为 22uF 之间、LDO 就会保持稳定。 我建议使用 1 Ω 的虚拟串联电阻。

    此致

    Ishaan