This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TI 建议

Guru**** 2510805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538862/tps25730-ti-recommendation

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具/软件:

您好:

请帮助推荐 降压 PD 控制器:

工作电压 32V、VBUS 电压和电流可调节、至少支持 27W 功率、至少支持 PD2.0、5V 3A;9V 3A;12V 2A、可扩展 PPS 支持、请参阅  Injoinic  IP6520U

我n‘t 找不出适合这种要求的芯片,你能帮助推荐吗? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    不幸的是,我在网上找到的这个部件的唯一 DS 是中文的,我没有简单的方法来翻译整个事情。

    我们没有具有内置降压转换器的 PD 控制器。

    如果您正在寻找一款主要由电源、CAN 供电和/或受电并支持 PPS 的 PD 控制器、则需要评估 TPS25751。

    如果该芯片不工作,则可能没有类似的选项。

    谢谢。此致、

    Chris