This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:适用于动态输出电压变化、但相位裕度偏差的设计

Guru**** 2442400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537993/lmq644a2-q1-design-for-dynamic-output-voltage-change-but-phase-margin-deviating

器件型号:LMQ644A2-Q1

工具/软件:

大家好:

我对通过注入 BF 的电流实现输出电压动态变化的设计有疑问。 您的 PowerPoint 演示文稿“1460.pptx"中“中对此 Dynamic_Output_Change 进行了描述。

我使用您的计算器 (https://www.ti.com/tool/download/LMQ644XX-DESIGN-CALC) 来确定四相(2 个器件)配置中最大输出电压和输出电流 (15V/12A) 的 L、R 和 C 值、旨在实现 60°的相位裕度。 输入电压始终为 24VDC。 对于保守的设计、我还将输出电容器降额系数设置为 0.3。

然后、我将 Vout (V_LOAD) 更改为 10V、将电流 I_LOAD 更改为 8A、从而将两者降低 1/3。 保持所有其他参数不变、我现在看到 43°的相位裕度。  

再下降原始值的 1/3、到 5V/4A、 相位裕度为 4°。  

我怀疑在降低输出电压时、不断变化的相位裕度可能会影响设计的稳定性。

这是正确的还是我可以继续使用计算器确定的值?

提前感谢您。

下面是计算器电子表格、其中设置了所有设计参数:

 e2e.ti.com/.../LMQ644A2-4_2D00_Phase_2800_2-Dev_2900_–24V-15V-12A.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    正确的是、改变输出电压将改变总体设计的环路响应。 建议将相位裕度保持在 45 度以上、以实现稳健的设计。

    您能否分享您所参考的有关动态输出变化的功率点演示?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    感谢您的答复。 是否还有 我不应越过的上限(高于 60°)? 因此、我可以将相位裕度设置为更高的 Vout、以便为更低的 Vout 提供更大的空间。

    我还将降额系数设置为 0.3。 默认值为 0.7、但电子表格显示“更低“更保守。 此处的合理值是多少? 这是一个很好的例子。

    以下是 PowerPoint 演示文稿:

    e2e.ti.com/.../5852.Dynamic_5F00_Output_5F00_Change.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    为了实现稳定性、通常建议相位裕度不要超过 90 度、从而在瞬态响应速度和稳定性之间实现良好的平衡。

    降额完全取决于您使用的电容器。 每个电容器制造商都将根据施加在其上的电压偏置来生成降额曲线。 根据经验、额定电压至少是其设置为体验电压 2 倍的高质量电容器的降额不会超过 10%。

    谢谢您、

    Joshua Austria.